This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219功率耗散

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042784/ina219-ina219-power-dissipation

器件型号:INA219

大家好、

客户想知道 INA219BIDR 的功耗、我能用低于25度的室温来计算吗?

RJA=111.3、  

TJ= 150

150=25+111.3*PD。

最大 PD = 1.12W。

因此、该器件的最大功率损耗为1.12W、这是正确的吗? 或者您有什么意见吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该计算反映 了 SOIC 封装本身的热性能、 与 INA219实际功耗无关。

    要计算实际功率耗散、只需对 EC 表中的数字应用 P=VI 公式:

    因此、INA219的最大功耗为5.5V*1mA=5.5mW。

    此致、Guang