This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231转换时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042238/ina231-ina231-conversion-time

器件型号:INA231

大家好、

数据表指出、噪声影响可能会通过增加转换时间来降低。 我的问题是、我们在 Δ-Σ ADC 中知道、噪声整形与采样频率密切相关。

但是、由于频率几乎固定在500kHz (+-30%)左右、因此噪声性能为何会因转换时间的增加而受益?  

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    虽然您正确地知道 SD 转换器的采样频率很重要、但请记住、在 SD 转换器中、自由度内没有一个但两个频率构成输出数据速率、即 FS 和 FD。 这里的转换时间是 FD 的时域表示、因为 INA231在每次转换结束时都会输出。 SD 中这些变量的关系是抽取率是 FS/FD 的比率、正如您所说的、这里的 FS 固定为500kHz、留下唯一的变量为 FD。 因此、 随着转换时间变长、FD 变得更小、抽取率也随之增加。 更大的 FD 值将封装更多的形状本底噪声、因此具有更多的噪声。  

    应用手册 深入介绍了该主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

    这对您有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 这里 INA231的平均模式 是否不是指 Δ-Σ 中的"平均"数字滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    否、INA231的平均模式会获取多个样本(该数字由第8.6.1.1节讨论的平均值寄存器确定)、并将这些测量值平均在一起以进一步降低噪声、 由于噪声峰间分布的平均值应限制为零、因为将额外样本平均在一起。