This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042502/opa858dsgevm-opa858

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858

你(们)好。

我承认这似乎是一个显而易见的问题、但我想知道是否可以获得帮助、将 OPA858放大器测试为跨阻放大器。 我想知道是否可以获得有关将评估板用作 TIA 放大器的正确配置的帮助。 我正在验证具有多个电路的 PCB 板、其中一个电路基于 OPA858DSGEVM 评估板、我目前也在测试该评估板。

我已经使用默认配置对其进行了测试、任何100MHz 或更高的输入频率信号(理想情况下希望以35GHz 运行)都会出现严重衰减。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tayeb、

     问得好! 它实际上并不是太明显。 您可以使用光电二极管、也可以仿真放大器输入端的光电二极管寄生。

    对于第一个选项、您需要移除放大器反相输入端的 SMA 连接器。 这 可能有点棘手、但您需要将光电二极管输入+接地端焊接到 SMA 的焊盘上。 移除 R3、短接 R4、并将 R2更改为所需的跨阻增益。 对于补偿电容器、您需要将该组件焊接在 R2的顶部。  

    对于第二个选项、请遵循此 主题。 它介绍了如何使用电压输入、但增加了光电二极管内部的电容。 这是最关键的测试元件。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    根据光电二极管电容和增益要求、可能难以实现35GHz。 如果您能提供这些规格、我可以为您进行检查。  

    谢谢、

    Sima