This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340-EP:与 OPA340NA 的差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042037/opa340-ep-difference-to-opa340na

器件型号:OPA340-EP

您好!

除了温度范围之外、OPA340NA 与 OPA340MDBVTEP 之间有何差异? 客户希望使用-EP 版本作为 OPA340NA 的直接替代产品(目前短缺、无库存)。

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定温度范围是标准目录器件(OPA340NA)与其衍生增强产品(如  OPA340MDBVTEP)之间的主要差异。  但是、它们都基于相同的物理硅片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着唯一的区别是筛选过程中的 OPA340MDBVTEP 温度范围。 因此、我们可以说 OPA340MDBVTEP 是 OPA340NA 的直接替代产品、但不会相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。