This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:运算放大器上的负载效应

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042249/opa4188-loading-effects-on-opamp

器件型号:OPA4188

您好!

我在差分到单端配置中使用 OPA4188构建 LPF。

增益= 1.3 (RF = 133k、Rin = 100k、CF = 220p)

现在、输出端有一个1k 欧姆和1nF 的外部 RC 滤波器、这可能是为了减少总体噪声曲线。

我对使用断开环路方法的交流分析的理解。

1、相位裕度应在环路闭合的运算放大器输出端检查、而不是在外部 RC 滤波器输出端检查。请确认

2.外部 RC 不会影响运算放大器的负载,因此它不会导致不稳定,这是正确的。

3.运算放大器的 o/p 处的相位裕度为~84度,这意味着电路是稳定的

4.外部 RC 将使输出信号的延迟增加其时间常数,并且不会影响运算放大器的负载。 外部 C 可以在不加载运算放大器的情况下增加到可接受的延迟、对吗?

请参阅以下电路和图

     

提前感谢!

此致、

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    有关您的问题、请参阅我的回答。

    我对使用断开环路方法的交流分析的理解。  是的、这应该可以很好地工作。

    1、相位裕度应在环路闭合的运算放大器输出端检查、而不是在外部 RC 滤波器输出端检查。请确认

    是的、没错。

    2.外部 RC 不会影响运算放大器的负载,因此它不会导致不稳定,这是正确的。

    但由于与1nF 电容器串联的电阻很高、为1千欧、因此对相位裕度的影响很小。

    3.运算放大器的 o/p 处的相位裕度为~84度,这意味着电路是稳定的。

    是的、 这是高相位裕度、电路将保持稳定。  我们通常会尝试将电路设计为具有至少45度的相位裕度、以确保稳定性、即使相位裕度应保持稳定甚至更低。

    4.外部 RC 将使输出信号的延迟增加其时间常数,并且不会影响运算放大器的负载。 外部 C 可以在不加载运算放大器的情况下增加到可接受的延迟、对吗?

    是的、当从输出 R 和 C 连接的位置获取信号时、与直接从运算放大器输出获取信号相比、会增加额外的延时时间。 如前所述、由于串联输出电阻器的电阻很高、因此可以在不对运算放大器输出负载进行太大变化的情况下增大 C。 主要影响是、RC 网络的截止频率随着 C 值的增大而降低。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的详细回答。

    此致、

    Sunney