This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:失调电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA177, TINA-TI, OPA192, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042294/opa177-offset-levels

器件型号:OPA177
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA192OPA197

大家好 、

我们需要具有0至10.2V 的 DACOUT 摆幅。 0至3V 是运算放大器的 DAC 输入。 对于 OPA177器件、输出为0.874V、非反相放大器的输入为0V。  

但该器件声称是精密 UV 偏移器件。 为什么会出现这种行为?

请参阅下面的仿真。  

您是否建议直接替换 OPA177GS (8SOIC)器件、该器件可为同相放大器提供0V 输出和0V 输入?

请回复。

谢谢、此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    OPA177输入共模电压范围(VCM)的下限比施加的 V-电源电压高+2V。 因此、在原理图中 V-为0V 时、最小 VCM 为+2V。因此、将 VCM 设置为0V 将 比 线性 共模工作范围低-2V。 您在 TINA-TI 首次仿真中发现的行为 表明  OPA177 VCM 范围违反。 随着时间 的推移、VCM 输入电压会移至+3V、比 VCM 最小值+2V 高一伏、如第二个仿真中所示、运算放大器性能会如预期的那样。

    请注意、任何由单个正电源供电的运算放大器都不会有向下一直到0V 的输出电压(Vo)摆幅。 它的摆幅可能非常接近0V、但由于输出晶体管的有限电阻、它不会恰好摆动至0V

    OPA177是传统运算放大器、不应考虑在新设计中采用。 我建议将 OPA192或 OPA197视为现代高性能的替代产品。 其 VCM 下限 为 低于0V -100mV、因此不会出现 VCM 范围问题。 它们的输出范围在电源轨的几十毫伏范围内、具体取决于负载所需的输出电流。 负载越轻、输出 越接近电路中的0V 和15V 电源轨。 查看 OPA197数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa197.pdf

    与 OPA177类似、OPA197采用 SOIC (8)封装。 它没有 OPA177的失调电压控制引脚功能、但这实际上是目前几乎所有应用中都未使用的过时功能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的澄清。

    此致、

    Vidhya