This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:接地参考和缓冲器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2317, AMC3301, AMC1301, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042434/amc3301-ground-reference-and-buffer

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件:OPA2317AMC1301AMC3330

 中间分频器与我在这里绘制的单位增益缓冲器之间是否存在任何问题?  该原理图最初是为 AMC1301绘制的、我想将其转换为使用 AMC3301、使用 OPA2317等器件作为单位增益缓冲器。  

本设计中的探针由电流 o2传感器中的2k 分流器组成、因此不能直接连接。   输出范围为0-200mV 直流。

由于可用的外部电源仅为1mA、这不会为中点缓冲留下很多好的选择。  数据表显示了将 HGND 连接到分流器的负侧、我假设这只是为了保持共模输入范围正确。

AMC3330没有库存、或者我本应该使用该器件。

有什么意见或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    遗憾的是、您遇到的采购问题在整个行业中很普遍。  

    正确的做法是、将 HGND 连接到分流器的负侧主要是为了将输入电压保持在共模输入范围内、但该连接还有助于消除共模输入噪声。  

    我在连接到中点时看到的唯一潜在问题是电源 ISO_VDD 和 ISO_VSS。 这些电压是如何产生的、它们是否能够与传感器保持一致?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、AMC3301 DCDC 会像这样提供该电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这应该起作用!  

    如果您计划进行 EMI 测试、我建议您在进入布局阶段之前查看本文档: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515/sbaa515.pdf