This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可为运算放大器 Vocm 提供2:1电压增益的低噪声/精密放大器

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, DRV632, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041798/low-noise-precision-amplifier-for-2-1-voltage-gain-into-op-amp-vocm

主题中讨论的其他器件:OPA1632DRV632DRV603

你(们)好。

我最近收到了使用低噪声/精密放大器将音频编解码器的共模电压(1.5V)加倍的建议、以便为 OPA1632运算放大器的 Vocm 引脚提供3V 电压。  为此、您建议使用什么放大器、您能否为这种简单的增益增加提供参考设计?  还请建议放大器的电源要求、以便能够驱动20个 OPA1632 Vocm 输入。  这适用于音频信号应用。  谢谢!

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否共享方框图以更好地了解您的应用?

    您是说您需要将基准电压从1.5V 放大到3V? 您需要从编解码器驱动它以实现同步? 我很好奇、为什么不使用其他(外部) 3V 基准而不是放大1.5V。

    我认为此处的关键规格是能够从一个输出驱动20个 Vocm 输入、例如线路驱动器。 DRV632或 DRV603。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师