This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA849:单电源的 Tina 仿真错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042118/ina849-ina849-tina-simulation-error-with-single-power-supply

器件型号:INA849

您好!

我尝试使用以下规格来模拟 INA849。  

  • VIN+:3.5V
  • VIN-:3.4V
  • 增益:9.
  • Vdiff:100mV
  • VCM: 3.45V
  • 观察到的输出电压:1.0V
  • 预期输出电压:0.9V

有线索吗?

TINA 仿真模型

e2e.ti.com/.../1067.sbombj8-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 这似乎是型号问题。 根据您的输入参数、输出应为900mV。 INA VCM v VOUT 计算器工具可确认您的输入和输出处于线性工作范围内。  

    有趣的是、如果我将 IN+更改为3.6V、将 IN-更改为3.5V、该模型看起来像我们所期望的那样"正常工作"。 看起来像是模拟/计算怪异。 我已将此问题发送给我们的模型专家以进一步调查。

    我们不希望实际的 INA849器件以这种方式工作。 您的电路处于线性工作范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我还在 PSpice 中进行了仿真。 观察到相同的误差。 它应该是与模型相关的错误