请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA849 您好!
我尝试使用以下规格来模拟 INA849。
- VIN+:3.5V
- VIN-:3.4V
- 增益:9.
- Vdiff:100mV
- VCM: 3.45V
- 观察到的输出电压:1.0V
- 预期输出电压:0.9V
有线索吗?

TINA 仿真模型
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sadashiva、
感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 这似乎是型号问题。 根据您的输入参数、输出应为900mV。 INA VCM v VOUT 计算器工具可确认您的输入和输出处于线性工作范围内。

有趣的是、如果我将 IN+更改为3.6V、将 IN-更改为3.5V、该模型看起来像我们所期望的那样"正常工作"。 看起来像是模拟/计算怪异。 我已将此问题发送给我们的模型专家以进一步调查。

我们不希望实际的 INA849器件以这种方式工作。 您的电路处于线性工作范围内。