This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:MOSFET 振铃的影响

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041887/ina240-influence-of-mosfet-ringing

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:DRV8350

您好!

我在电机控制器中使用 INA240来测量 FOC 的相电流。 使用 DRV8350  

栅极驱动器、MOSFET 输出端会出现一些振铃(SHx)。  

从 INA240的数据表中可以看出、IN+和 IN-上允许的最大共模电压为-4V、

但振铃似乎在20ns 内下降至大约-7V、这超过了放大器的最大振铃。

现在、这有多重要? 我已经在多个电机控制应用中使用了 INA240、但从未遇到过问题

闩锁或损坏、还会有更多的振铃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据第7.1节、INA240的绝对最小共模电压为-6V。

    在此条件下以任何共模电压运行器件可能会对器件造成损坏。

    请阅读 INA240数据表7.1部分下的第一个注释。

    如果您有任何问题、请回复。

    此致、

    Castrense