This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:OPA544的电源电压

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041176/opa544-supply-voltage-to-opa544

器件型号:OPA544

尊敬的团队:

我使用 OPA544运算放大器来构建增益放大器。 要为运算放大器加电,我有正的60V 直流电源。我的问题是,

为 OPA544加电,我是否需要正负电压? 还是仅在正电源下工作?

2.如果它仅在正电源电压下工作而 没有负电源电压,那么 OPA544上的最小和最大正电源电压将是多少?

为了便于参考、我附上了粗略的原理图。

谢谢、此致、

Karthik Kumar Venkateshiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 V+连接到电源的60V 输出、并且 V−连接到电源的接地端、则 OPA 将工作。

    无论您将其称为"60V"还是"±30V"、从 OPA 的角度来看、它们的行为都是一样的。 重要的只是 V+和 V−引脚之间的电压差。

    OPA544需要介于20V 和70V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    谢谢你。

    此致、

    Karthik Kumar Venkateshiah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    当您使用诸如+60V 的单个正电源运行 OPA544时、请注意、输入共模电压(VCM)和输出电压(Vo)负下限需要更加正向地向上滑动。 例如 、针对线性运行的 OPA544共模负输入范围是[(V–)+6V]最小值、和[(V–)+4V]典型值。 如果负电源 V-从-35V 升至0V、则您所示的可施加到同相放大器电路的最小电压将为[0V + 4V ](典型值)、用于线性运行。 如果您希望将输入电压降至0V、则 V-应为-6V 的负电源、以确保线性运行。

    同样、负输出电压也必须向上滑动。 负输出摆幅的额定值为  ([V–)+4] min 和[(V–)+3.1](IO = 0.5A 时的典型值)。 最好留出一点额外的电源裕度、以确保输出保持在其线性范围内、从而使-6V 电源正常。

    由于 OPA544的额定电压典型值为+/-35V (70V)、使用-6V 电源为 V-、因此 V+电源将限制在约+64V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢详细的解释。

    此致、

    Karthik Kumar Venkateshiah