This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输入电流消耗。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041172/ina240-q1-input-current-consumption

器件型号:INA240-Q1

您好!  

我想知道、 如果 Vsense =最大电压、IC "INA240-Q1"将消耗的最大电流是多少。 是否有人可以为 i (input)(max)提供值?  

此致、  

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagan、

    我对您的问题有些困惑。 您首先是在寻找 IC 消耗的电流还是输入偏置电流(IB)或两者都消耗的电流? 其次、当您参考"Vsense = Max Voltage"时、您是指 IC 可以处理的绝对最大 Vsense 还是建议的最大 Vsense?

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 IC 消耗的电流。 是的、我是指  IC 可以处理的绝对最大 Vsense。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagan、

    INA240-Q1可在输入引脚上处理的最大差分电压为+-80V。

    可以通过查看图来获得该电压下的输入偏置电流。 INA240-Q1数据表的33。

    使用该图、我们可以计算 INA240-Q1的差分输入阻抗。

    差分输入阻抗的计算:

    使用该图、我们可以看到在0.8Vdiff (差分输入电压)下、IB (输入偏置电流)=~220uA

    再次使用该图、我们可以看到、在0.2 Vdiff 时、IB =~120uA

    使用这些数字并且 V=IR、则 Rdiff (差分输入阻抗)=(.8-.2)/((220-120)* 10^-6)= 6千欧

    I (电流)计算:

    通过将此测量值设置为 Vdiff 的限值、我们可以看到 IB+= 80/(6*10^3)= 13.3mA。 而 IB-=-80/(6*10^3)=-13.3mA

    我们将扩展图的行。 33一直到80V。

    如果没有负载连接到 IC、则 IS (Vs 消耗的电流)=典型值1.8mA、最坏情况为2.4mA。

    采用12V 的共模电压将为我们提供~ 80uA 的电流、如图所示。 14的数据表

    电流的求和为13.3mA + 2.4mA + 80uA = 15.78mA

    在未连接负载的情况下、IC 的流耗估计为15.78mA。

    输入阻抗值有20%至30%的变化。

    请记住、在对 IB+和 IB-进行特别注意的情况下推导该值、假设为图33。 一直是线性的、一直到+-80V 差分。

    之所以进行此假设、是因为一些测试的器件显示了这种行为。

    我们仅保证数据表 EC 表中列出的值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Castrense