This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:TLV6710开漏输出

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041697/tlv6710-tlv6710-open-drain-output

器件型号:TLV6710

您好!

绝对最大值 额定值为-0.3V

我假设这意味着有一个二极管可以钳制负电压。

该二极管可以接受的最大电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    是的。 所有引脚上都有 ESD 保护二极管。 因此、将任何引脚置于 GND 引脚以下都会使引脚接通 GND 二极管钳位。

    绝对最大规格是指电压、没有提到最大电流。 提到了输出、但输出的大小通常大于输入的电流。

    我们通常建议流过二极管的电流为10mA 或更低。 越少越好(正向压降越低)。

    如果预期负电压是正常运行的一部分、则建议添加外部肖特基二极管。