This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2472A:不同于 TLV2472和 A 版本

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2472, TLV2472A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041541/tlv2472a-different-from-tlv2472-and-a-version

器件型号:TLV2472A
主题中讨论的其他器件:TLV2472

您好!  

就我所见、DS、TLV2472和 TLV2472A 似乎仅在偏移最大值方面有所不同。

由于交付问题、客户正在考虑从 TLV2472A 更改为 TLV2472。

我认为这两种产品是相同的裸片、已经通过测试进行了筛选、它们是否正确?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    这些器件将具有相似的功能、并且应作为直接替代器件、只要最大输入失调电压的差异是可以容忍的。

    最棒的
    Jerry