This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:LMH6552

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041265/lmh6552-lmh6552

器件型号:LMH6552

您好!

在连接电源电压之前、是否允许将电压源(0.7V)连接到 LMH6552的 VCM?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    在为器件供电之前、您应该能够向 LMH6552的 VCM 引脚施加0.7V 电位。  在器件上电之前安全施加电压的能力 取决于内部 ESD 二极管结构。  这因器件和产品系列而异。  如果您希望以这种方式操作设备、最好按照您的做法按设备进行咨询。

    最棒的

    阿尔茨

    高速放大器