This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:噪声系数与增益设置数据支持

Guru**** 2507505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134352/lmh5401-noise-figure-vs-gain-settings-data-support

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH6401

各位专家、您好。

我需要 LMH5401的噪声系数与增益设置数据。

对于 LMH6401、支持该数据图、但 LMH5401不支持该数据图。  

此处为 LMH5401设置、 TA = 25°C、VS = 5V、VCM = 0V、RL = 200 Ω 差分。  

谢谢、

Jeho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeho、

    感谢您的提问。  

    LMH6401:

    直流到4.5GHz、全差分、数字可变增益放大器-增益可通过数字方式变化

    而 LMH5401:

    8GHz、低噪声、低功耗、全差分放大器-单增益(设置)放大器

    如果您有任何其他问题、请告知我们

    -Venkat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat。

    感谢你的答复。

    您写道 LMH5401是单增益全差动放大器。 这是否意味着、如果 LMH5401通过电阻器放大、噪声系数将是相同的?

    此致、

    Jeho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeho、

    您能告诉我们您计划放置的电阻器的位置吗?

    -Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Venkat。

    下面是我使用的电路。 我调节 R10和 R15以 将增益从大约 4dB 更改为 10dB。

    R10和 R15将 根据增益进行更改。

    最棒的

    Jeho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeho、

    感谢详细的解释。 让我尽快回到您的身边。  

    -Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeho、

    我想您会发现这对您有所帮助。 https://www.ti.com/lit/an/snoa506a/snoa506a.pdf?ts=1663361446893&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    长故事简短是肯定的、它会有所不同、但不太可能、因为射频通常不是总噪声的主要影响因素。

    -Venkat