This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:0-10V/0-20mA 的硬件部件变得非常热。

Guru**** 2504415 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134369/xtr305-hardwarepart-for-0-10v-0-20ma-is-getting-very-hot

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300

您好!

我对 PCB 上的热问题有一些疑问。  
我设计了一个用于0-10V/0-20mA 输出的 PCB。 它由 ESP32驱动。 使用我的软件、我可以从0-20mA 切换至0-10V 输出。
因此、我为我的应用复制参考设计。 但它变得非常热(约35-40度)。

我没有发现我的板为什么变热。  

电源来自 MEV1D2415SC。 对于逻辑电源、我使用 UA78M33提供3.3V 电压

我已经测试了一些更改、但没有任何解决方案。 顺便说一下:应用程序运行得很好。 唯一的事情是降低温度。

此致
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    XTR305 (U3)或其中一个稳压器是否会导致电路板发热?   

    XTR305 PowerPAD 需要连接 到能够从 IC 中去除热量的电源平面。  XTR300的热阻规格基于 PCB 布局 、该布局可正确去除 XTR305 PowerPAD 的热量。  在 XTR305上、根据 XTR305的负载条件和电流输出、该器件预计会消耗功率。   例如、当以100欧姆的小负载电阻提供20mA 输出电流时、XTR305输出端的电压约为100欧姆*20mA=+2V。  因此、XTR305的功率耗散在这个特定示例中高达(+VS - Vout)*Iout =(+15V–2V)*20mA =~260mW。

    有关此主题的信息、请参阅 XTR305产品数据表的末尾。  我复制了下面的一些信息。  

     

    类似的布局指南应适用于电压稳压器以散热。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    TI 高精度实验室视频系列上提供了一个简短的教程、可能会有所帮助。 本课程介绍运算放大器中功率和温度之间的关系。  讨论的一般概念适用于 XTR305。

    请在下面找到、

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我再次检查设计、感谢您的提示。  

    在电路板的第一个版本中、我们犯了一个错误、将 Power-Pad 连接到 GND。  
    因此、我们将其从 GND 更改为 V-。

    D  
    现在 V-电源焊盘是我们4层 PCB 的内层。 那么、现在这是清楚的。 热量无法离开 XTR305。 我将进行新的设计工作、我认为这将解决我的问题。

    非常感谢!

    此致
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    谢谢您、如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Luis