This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为直流电源实现0.01%的恒定电流精度?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029145/faq-how-to-achieve-0-01-constant-current-accuracy-for-dc-power-supply

器件型号:INA188

实验室直流电源、半导体测试和电池测试需要精确的恒流和恒压输出直流电源。 在±5°C 的环境温度变化范围内、设备的电流和电压控制精度需要优于满量程范围的±0.02%。 电源包括输出级、电流和电压感应电路、控制环路、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、如图1所示。 在这篇文章中、我将重点介绍需要具有低漂移和低噪声的电流感应级。 要阅读更多信息、请参阅技术文章 如何设计精确的直流电源

图1:直流电源的典型方框图

精度在很大程度上取决于电流感应电阻器和放大器的温漂。 放大器的输入失调电压误差和增益误差不是问题,因为这两个误差都是在系统校准期间调整的。 然而,放大器的失调电压和增益漂移、输出噪声和增益非线性难以校准,在选择电流感应放大器时,应考虑这些误差。

您可以使用公式计算电流检测放大器的总体未调误差、如表1所示。 共模抑制比的误差相对较小、您可以忽略它。

在表中列出的放大器中、INA188的误差最小。 mΩ mΩ 使用±5°C 的温度变化、分别为1A 和25A 输出选择100k Ω 和1k Ω 电流电阻器。 增益漂移导致的误差不包括在总误差估算中。 在精度最重要的低电流输出(<满量程的5%)下、它将是增益漂移 x ΔT 误差的小部分。

表1:电流检测放大器的总体未调误差

其他资源