This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:OPA388#39;s 输入偏置电流

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026370/opa388-opa388-s-input-bias-current

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件: OPA2836

大家好、TI 成员、我们想问您一些有关输入偏置电流的问题。

  1. µA 有一个电流表、可使用1 μ A 的范围电平测量 PA 分辨率电流。 我们尝试使用此仪表测量 OPA 的输入偏置电流。 该仪表是否适合偏置电流应用? 还是建议使用任何仪器?

 

  1. 我们可以在高温下找到偏置电流测量的一些信息参考。 我想问如何测量 OPA388中的图6-16?

 

您的任何建议都将对我很有帮助。 谢谢你

 

B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 成员 、对于第二个问题、表示图6-16是错误的。 我是指图6-10和图6-11。

    我希望这不会让您感到困惑,谢谢

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://slidetodoc.com/testing-op-amps-and-comparators-daryl-hiser-pa/

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    该仪表是否适合偏置电流应用?

    我将发布有关该主题的先前查询、请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710223/opa189-how-to-measure-input-bias-current

    是否建议使用任何仪器?

    下面是一个您可以测量/估算 Ibias 电流的设置。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Raymond:

    很抱歉、由于我们的测试板上个月未准备就绪、因此我们的回复延迟。

    我们尝试按照图22进行操作,并使用 OPA2836作为 DUT 来评估其输入偏置电流 (规格:650nA )

    但结果似乎不是很好。

    您能帮助我们检查我们的估计结果有哪些值得关注的方面吗?   

    以下是我们的电子辛值(Capator: 20pF,CSTRAY 未选择)

    I = C x d (VOUT)/d t

     = 20 e-12 x (1.447)/3 e-9 ~= 9.646mA?

    下面是我们的测试电路和 IT 设置:

    [OPA_1]

    R26 = 0欧姆

    R27 =无

    BC39 = 20pF

    J78作为开关(状态1:悬空/ 状态2:连接至 AVSS)

    J79连接到 AVSS

    EXT_5V5 = 5.00V

    VINP = OPA_VOUT = 4.02355 V (状态1:悬空)

    VINP = OPA_VOUT = 11.087mV (状态2:连接至 AVSS)

     

     

    [OPA_2]

    R28 = 0欧姆

    R29 =无

    BC41 =无

    J80 (连接至 AVSS)

    VINM = OPA_VOUT = 4.97928V (状态1:悬空)

    VINM = OPA_VOUT = 11.17318mV (状态2:连接到 AVSS)

     

    谢谢你们!

    B.R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您没有正确操作电路。 测量 IB+时、必须打开 S1、但 S2必须关闭。  同样、当您测量 IB-时、您必须打开 S2、但 S1必须保持关闭状态-请参阅下面的。  

    我已经仿真了电路并获得了正确的650nA 值-请参阅下面的内容。

    但是、对于 Ib 接近1uA 的情况、您只需使用大电阻器并根据输出电压变化计算 Ib 值、而不是电容器-请参阅下文。  1M 电阻器上的电容器仅用于滤除大电阻器的热噪声。