This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:自动校准过程已完成、显示 EEPROM 已保存、但值未保存

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027344/pga309evm-usb-auto-cal-process-is-completed-and-showing-eeprom-saved-but-values-not-saved

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件: PGA309

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 PGA309EVM-USB。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们从 TI 购买了 PGA309EVM 并将其提供给 Vishay Precision Group (印度 Oragadam);当我们将上述板连接到 PGA309 IC (在 VPG 制造的产品内)并启动自动校准时、自动校准运行良好、完成后、软件会显示 EEPROM 已保存、 但是、当转到"EEPROM "选项卡并单击"Read EEPROM"按钮时、所有值均为"0000"、这些值不会保存、PGA309 IC 也不会进行校准。

您好、先生、我们一直在尝试您的解决方案(https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981746/pga309evm-usb-after-calibration-is-complete-eeprom-calibration-data-are-all-zeros/3627610?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA309EVM%252520auto%252520cal%2525200000#3627610)、因此我们需要延迟回复。先生、我认为在我的案例中、预先校准设置不是问题、我们在尝试您的解决方案时注意到的是... 我们有三个 PGA309EVM-USB 板、对于相同的设置、一个板工作正常、EEPROM 值已保存、但在其他两个板中、我们面临此问题。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我将通过电子邮件直接跟进此案例。

    请确认以下内容:

    1) 1)请确认所有 USB -DAQ 跳线在所有三种设置中均处于正确的位置:

    2) 2)请 告知我们它们使用的工作模式:4线电压输出模式、3线电压输出模式或电流输出模式。 PGA309EVM 电路板跳线设置需要遵循幻灯片4 (4线模式电压模式)、幻灯片23 (3线电压模式)或幻灯片44-45 (电流输出模式)。  确认所有设置均使用相同的跳线配置。 请参阅随附的详细说明。

    e2e.ti.com/.../PGA309EVM_5F00_auto_5F00_cal.pdf

    3) 3)如果自动校准过程正常运行、软件将生成一个包含 EEPROM 校准结果的文件、并将其存储在目录中、同时写入 EEPROM。 请请求 位于目录"c:\Program Files (x86)\proj_PGA309EVM-USB\EEPROM_CAL_Results"中的 EEPROM 文件结果。 对于这两种情况、请请求两个 EEPROM 文件:使用写入 EEPROM 的硬件设置与不写入 EEPROM 的硬件设置。

    我将通过电子邮件直接跟进此案例。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此查询已通过电子邮件解决。