This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280EVM:使用 INA280A1时的 Vsense 错误数据

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280EVM, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029232/ina280evm-vsense-error-data-for-using-the-ina280a1

器件型号:INA280EVM
主题中讨论的其他器件: INA280

您好、Sirs、

我的客户使用 INA280EVM 上的 INA280A1来获取 Vsense 和 Isense 的值并计算音频功率。

Q1:频率为100Hz 时的频率、为什么 Vsense 和 V-out 的 INA280A1相差 很远?

Q2:PoUT 为40~45W、频率为100~10kHz、为什么 Vsense 和 V-out 值相差很远?

e2e.ti.com/.../0819_5F00_INA280EVM_5F00_test-result-on-INA280A1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    在 Excel 工作表中、不清楚测量的是什么以及计算的是什么。  

    "V_Rsense "是指独立于 Rshunt 两端电压测量的电压。  是否使用高阻抗仪表进行测量?  该测量的精度是否大于 INA280的精度?  

    对于"Isense Measured Value"、我有类似的问题。  这是如何测量的?  它是否也准确。  不使用 V_Rsense 电压计算该值、因为 Rsense 为0.025Ω Ω 的数字不匹配。

    我假设 V_Rsense/Rsense = Isense、但这些测量值也不会累加。

    我会查看电阻器上的 Vsense、如果 INA280的引脚不同、也会直接测量 INA280的引脚。问题在于您如何连接到 Rsense。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    我们还没有听到您的反馈、我们假设您已解决了这个问题。 如果您需要其他支持、请随时响应此主题或打开新主题。