This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:针对 IC 的浪涌保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3302, AMC3330, TINA-TI, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031228/amc3330-q1-surge-protection-for-ic

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3302AMC3330TINA-TIAMC1300

您好!

对于线间电压测量、我们使用 AMC3330-Q1 IC。 我们参考了 TI 应用手册、其中低压端 IC 用于电压测量、其二极管用于浪涌保护。 同样 、我们在使用 AMC3330-Q1 IC 的应用中使用了二极管来提供浪涌保护(请参阅下图)。  请确认我们是否可以使用二极管为 AMC3300-Q1 IC 提供浪涌保护、并告知 AMC3330-Q1 IC 是否具有任何内部浪涌保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    AMC3330-Q1具有内部 ESD 二极管、可根据数据表中的绝对最大额定值表、使器件承受的 HGND 以下最高6V 或 V_HLDOOut 以上500mV 电压。 根据您希望在输入端看到的瞬变类型、这些外部二极管可能是必要的、也可能不是必需的。 最重要的是将输入电流限制在10mA 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    电压测量? 然后、RL11和 RL12充分限制输入电流。 请参阅数据表的图8-1和表8-2。

    别忘了将 INN 连接到 HGND。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请确认 AMC3302 IC 是否具有内部浪涌保护功能。

    此致、

    Kunal Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    该器件在生产期间进行了测试、以确保隔离栅能够承受高于6kV 的浪涌电压、如数据表中所述。 AMC3302具有与 AMC3330-Q1相同的内部 ESD 保护二极管。 不过、这不直接应用于输入、它们无法承受6kV 电压、因此应观察数据表中的表6.1。  

    正如 Kai 提到的、我建议安装0欧姆电阻器 R1116、以确保输入保持在共模输入范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我应该重申、这些内部二极管用于 ESD、而不是浪涌保护。 与浪涌相比、ESD 的能量非常小、因此我建议在设计中保留外部二极管、以保护器件免受浪涌电压的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当我们使用外部二极管时、我们会看到输入电压钳位。 那么、是否有任何建议用于浪涌保护的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    当施加的电压小于4V 时、该二极管不应开始传导电流。 鉴于 AMC3330的线性输入范围为+/-1V、该击穿电压不应在正常运行期间产生明显干扰。  

    您能更详细地描述您的问题吗?  

    本文档可能对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf

    本视频系列也可能有所帮助: https://training.ti.com/eos-and-esd-adc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否建议 AMC3330-Q1使用任何合适的二极管器件、因为我们同时具有正电压和负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我有点困惑。 您想进行电压测量。 在这种情况下、您将根据数据表的图8-1和表8.2使用高欧姆分压器。 但是、使用此高欧姆分压器时、您不需要浪涌保护、因为高欧姆分压器会成功限制 AMC3330的输入电流。

    或者、您是否要执行电流测量并感测分流电阻两端的电压? 在这种情况下、您同样不需要浪涌保护、因为随后您会将 HGND 连接到分流器的一侧、AMC3330的输入端将不再出现任何浪涌。 浪涌将在输入侧和输出侧之间的隔离栅上下降。

    因此、请详细说明您计划执行的操作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们使用 AMC3330-Q1进行交流电压测量。 尽管我们有限流电阻分压器网络、但如果交流线路中存在浪涌电压、我们将看到 AMC3330-Q1的输入引脚上存在高电压。 您是否有任何保护 IC 免受此类情形影响的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我不能推荐其他制造商的零件。 您选择的二极管和配置对我来说很合适、假设您已使用一个0欧姆电阻器填充 R1116、以使负输入与 HGND 保持连接。 有关该问题的更多详细信息将会有所帮助。

    我链接的视频系列和白皮书应向您提供为浪涌保护选择二极管所需的信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请找到以下使用 AMC3330-Q1进行交流线路到线路电压测量的原理图。

    我们将 通过原理图中标记的点、即 CMC 扼流圈之前和输入滤波器之后、测量 IC 的输入电压。 下面是波形、正峰值正常、但我们看到负峰值减小。

    由于建议的 CMC 部件已过时、因此我们使用了不同的 CMC 部件。 下面是两个 CMC 部件的比较。

    问题是否由于 CMC 部件的变化(阻抗或直流电阻的变化)而发生?

    如果是、您能否提供 CMC 扼流圈参数计算/选择的一些参考、或建议 替代 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您的原理图非常混乱  

    您能否展示一个仅包含实际安装的组件的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PFB 原理图 FYR。 我已经介绍了未在 PCB 上组装(DNP)的原理图中的组件。

    我们将测量 CMC (CH1)之前和输入滤波器(CH2)之后的电压。 我们看到输出电压(CH2)的负峰值与输入电压(CH1)之间存在差异。 请参阅下图。

    由于建议的 CMC 部件已过时、因此我们使用了不同的 CMC 部件。 下面是两个 CMC 部件的比较。

    问题是否由于 CMC 部件的更改而发生?

    如果是、您能否为 CMC 参数计算/选择提供一些参考、或建议 备用 CMC 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    很难阅读您最近发布的原理图。 负输入线路中的电阻器上是否存在正输入线路中不存在的压降?  

    我会认为电感器上的压降是相同的。 您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到这种行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喜欢这个吗?

    拆下共模扼流圈、然后重试。

    交换示波器通道并重试。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex / Kai:

    我们在多个电路板中看到了该问题。

    我们已删除 CMC、但问题仍然存在。 我们看到输入滤波器之后波形中正峰值和负峰值的差异。

    我们尚未尝试交换频道、但会尝试交换并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    继续发送上述邮件。

    在 AMC1300B 应用手册(以下是应用手册的链接)中、建议使用 R3'电阻器来消除由流经 R3的偏置电流引入的增益误差(请参阅下图)。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf?ts=1631112360284&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAMC3301

    请确认是否   应使用 AMC3330-Q1 IC 的 R3'电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    AMC3330-Q1不需要该 R3'电阻器、因为器件的输入阻抗很高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../kunal_5F00_amc3330_5F00_1.TSC

    请注意 AMC3330的输入偏置电流、并注意 AMC3330的输入偏置电流远小于 AMC1300的输入偏置电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex / Kai:

    感谢您确认 R3的电阻。

    请提供有关如何解决正负峰值电压差问题的建议。  我们尝试互换通道、但问题仍然存在。 我们还检查了其他电路板、但我们看到了差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    为什么不将示波器探针的接地引脚连接到 AMC3330的 HGND?

    您确定 C1108实际上是8n2吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要确认的是、两个通道都设置为0V 还是存在偏移?  

    滤波电阻器 R1111、R1115是否可能大于10欧姆?  

    我建议卸下 CMC 和 C1108、然后将  R1111和 R1115替换为0欧姆电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将两个示波器探针连接到同一信号将显示示波器是否存在问题。

    Kai。