This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:原型测试与仿真结果

Guru**** 2839840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029357/opa544-prototype-tests-vs-simulation-results

器件型号:OPA544

您好、Raymond、

我们已对您建议的电路(随组件值变化而变化)执行了 L&C 值变化的测试。

  • 建议的 L 和 C 值:10mH 和1uF
  • 电路中使用的 L 和 C 值:1.8mH 和10uF

测试结果汇总:

  • 在5kHz 时、电路似乎工作正常
  • 在100KHz 时、对于96mV 的输入电压纹波、我们能够得到30mVp-p。 但是、当输入纹波振幅增加到104mV 时、输出纹波将跳转到110mV。 在较高频率下观察到的类似行为也是如此。

但在仿真中、电路似乎工作正常。

PL 建议组件值的调整是否有助于获得稳定的性能。

此致、

Pons

e2e.ti.com/.../opa544_5F00_08202021.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pons:

    您能否向我发送一份行为范围快照? 我猜电路需要以更高的频率去排队。 我认为100kHz 可能还可以(在更高频率的电路中、Q 效应可能已经开始)。  

    该电路在较低频率下也有一个 Q、但您不会将其变为低电平。  

    我只是想确认行为、然后再进行一些补偿。 除了大约100kHz 的增益峰值外、该电路是否适合您的应用?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该电路似乎不可瞬态:

    e2e.ti.com/.../pons_5F00_opa544.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pons:

    请尝试以下电路并告知我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pons:

    我希望你的问题得到解决。 我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍然可以通过 E2E 论坛打开该主题或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond