This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:PSRR 测试方法

Guru**** 2964740 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, OPA333, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031260/ina826-test-method-of-psrr

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: OPA333、 INA333

您好、TI 专家、

我的客户现在测试了 INA826的新产品。

在此步骤中、他们希望了解 INA826的 PSRR 测试方法、这是有一定原因的。

请帮帮我。 (包括测试设备、连接方法、输入条件等)

这对我的客户非常有帮助。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请帮帮我。 (包括测试设备、连接方法、输入条件等

    这里是您的需求。

    您需要双高质量线性电源。

    2.函数发生器和示波器。

    3.按如下所示连接设置。 您需要在线性工作区域中配置 INA826。 在本例中、VCM = 0V

    4.向 Vcc 或 Vee 电源轨注入交流信号、例如1kHz 振幅为1Vp 或其他相关频率(注入的交流电位于直流电源轨上)。  

    5、 在注入频率下测量 INA826输出的振幅、我们仅关注输出端出现的交流注入信号。  

    6.比率 Vinj/Vout、在 PSRR = 20log (Vinj/Vout)下记录比率和倍数20

    7.在以下示例中、PSRR (RTO)= 20log (1V/487.7uV)= 66.24dB (1kHz 时)+增益= 100V/V、这与1kHz 或66.237dB 时的 PSRR 与频率图相同。

    8. RTO 意味着请参阅输出、数据表以 RTI 或参考输入绘制。  

    9、因此必须将487.7uV/100 = 4.877uV 除以、增益= 100V/V 和1kHz 时为106.24dB ->这与图21所示的波形图相匹配。

    e2e.ti.com/.../INA826-PSRR-08272021.TSC

    注意:关于符号问题、PSRR 定义为-20log (Vout/Vinj)。 如果您按照交流分析图中所示执行 Vout/Vinj、则需要在其前面放置一个与数据表匹配的"-"符号。  此外、 您更喜欢在仪表放大器中采用更高的增益配置、CMRR 和 PSRR 将随着增益的增加而提高。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    两个电源电压同步激发很重要、但相移为180°。 否则、测量会因 INA 的有限共模抑制(CMRR)而存在缺陷。

    您可能需要查看此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014334/opa2836-how-to-measure-psrr-by-using-an-oscilloscope

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、

    感谢您的支持。

    很抱歉、我有一个拼写错误、客户想知道有关 CMRR 的测试、而不是 PSRR 的测试。

    我认为您已经了解并引导我了解 CMRR、但请再次确认。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

     问: 引导我了解 CMRR、但请再次确认。

    以下是 TI 视频、其中介绍了 CMRR 测试过程、另请参阅随附的仿真。  

    www.youtube.com/watch

    e2e.ti.com/.../INA826-CMRR-08312021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    下面是我的客户提出的更多问题。

    如果我们使用2个串联的 INA826、CMRR 值会增大还是减小?

    2.我在下面的数据表中看到了图19;

    它仅表示 Vs=+/-15V。 Vs=+/-2.5V 下的情况如何? 在这种情况下、CMRR 值是否会变化?

    3.我还看到 REF 引脚必须由低阻抗驱动(在引脚说明中)

    下面是客户的原理图。 对于由低阻抗驱动的 REF 引脚、您能建议些什么吗?

    如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    两个串联 INA826的共模抑制? 这听起来有点令人困惑。 您能否展示如何将它们串联在一起?

    使用信号链中的每个额外 OPAMP、共模抑制将进一步去耦。 但是、在增益最高的级中通常可以看到降级最高、增益通常为第一级。 但实际发生的情况取决于使用的部件、尤其是使用的电路。 例如、降低电路输入端的平衡会完全破坏共模抑制。 但是、要给出正确的答案、需要查看完整的原理图。

    REF 引脚可由 OPAMP 的低欧姆输出或电压基准芯片驱动、如数据表的图61所示。 数据表中提供了大量示例。

    如果您保持在建议的电源电压范围内、则共模抑制的变化不大。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    我清楚地理解您的类型描述中的问题1。

    Q2和 Q3如何? 您能为我提供更多信息吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    问:它仅表示 Vs=+/-15V。 Vs=+/-2.5V 下的情况如何? 在这种情况下、CMRR 值是否会变化?

    根据   您的请求、I simulated CMRR (RTI) in Figure 19中 Vs =±15Vdc、Vs =±2.5VDC。 两个图几乎完全相同、请找到所附的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA826-CMRR-Different-Vs-09022021.TSC

    3.我还看到 REF 引脚必须由低阻抗驱动(在引脚说明中)

    这是 INA826中 Vref 引脚的低阻抗节点示例。 该图像是从 INA333的数据表中捕获的。 需要 Vref 引脚才能拉取和灌入、OPA333缓冲器的输出是一个低阻抗节点。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond