This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:为什么没有放大输入信号?

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030344/opa857-why-there-is-no-amplify-input-signal

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件: TIDA-00663

大家好、

客户设计 OPA857、但为什么输出信号小于输入信号?

他们的测试或电路是否有任何问题、请提供建议?

CH1:引脚15

通道3:PIN8

它们的 MCU Gopi 设置为 PIN2=低电平;pin14=高电平& pin13=高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    OPA857是 TIA。 TIA 具有电流输入、而不是电压输入。 光电二极管或类似器件应安装在 OPA857的输入引脚上。 请参阅数据表的图39和44。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您提到的数字如下所示?

    客户提到他们是参考 TIA-00663电路设计、未遵循图39拓扑。

    那么、是否有任何方法可以直接检查 OPA857的工作情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    引脚13必须连接到 GND 才能正常运行、而不是 VDD:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

     TIDA-00663参考设计在 TIA 之前使用光电二极管、如该方框图中所示:

       

    谢谢、

    Sima