This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何为各种运算放大器参数构建不同的测试电路?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030697/how-to-build-different-test-circuits-for-various-op-amp-parameters

主题中讨论的其他器件:OPA837

大家好、为了加深对运算放大器参数的理解、 我 想 针对各种运算放大器参数构建不同的测试电路、但数据表中只介绍了一些测试条件、因此我需要一些文档来介绍 各种运算放大器参数的特定测试电路。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stanley、

    我认为 TI 高精度实验室 课程将有所帮助。 只需单击该链接,您也可以在 TI.com 主页的支持与培训选项卡中找到该链接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我 在视频中找到了测试电路、我想知道 TI 是否有介绍运算放大器参数测试电路的相关文档、 文档是否比视频学习更高效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我通过阅读幻灯片和语音草稿来学习 TIPL 课程、这些内容可在视频下方找到。   TI 网站上还有许多应用报告、如"C 参数:输入失调电压"、其中包括定义的、原因、影响和测试。 只需使用搜索功能在 TI.com 上查找所需文档。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的、感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Stanley、这里有几层  

    1.输出测试仅使用传统伺服环路方法进行直流测试

    2、可以测量字符曲线、其中这些设置可能非常详细、但通常不可用

    通常不会测量 AOL 等字符曲线、而是由于工作台限制而进行仿真。 有时会注意到(OPA837)、但通常不会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    请看一下几位 TI 精密放大器工程师编写的《测试运算放大器的基础知识、第1部分:电路测试关键运算放大器参数》、几年前在 EDN 杂志上发布。 第一篇文章中提供了后续文章的链接。

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-1-circuits-test-key-op-amp-parameters/

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    下面是另一个很好的链接:

    https://slidetodoc.com/testing-op-amps-and-comparators-daryl-hiser-pa/

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望这一点得到解决。 我现在将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复并重新打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题得到了很好的解决,谢谢你们!