This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD102:高精度100nA、300nA 电流源

Guru**** 2505425 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD102, TINA-TI, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031241/tipd102-high-precision-100na-300na-current-source

器件型号:TIPD102
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA192

我根据 TIPD102 https://www.ti.com/tool/TIPD102#3创建了一个设计。 在大多数情况下、它的工作效果非常好。

与原始设计不同、其电流介于0-100mA 之间。 我的设计需要低得多的电流和高精度0-1mA、 重点是100nA、300nA、1uA、3uA、10uA

在 TINA-TI 仿真(随附)中、该设计似乎按预期工作。 但实际上、在100nA 和300nA 电平下、我看到电流的波动大于所需的值。

例如、在100nA 时、我看到电流在98nA 和102nA 之间波动。

设计更改:

我的设计的相关原理图如下所示。

  • 我删除了两个级之间的增益、不确定这是否是一个好主意、但似乎适用于所有其他范围。 RS2和 RS3均设置为499R。
  • 我使用 OPA192作为运算放大器。
  • RS1由开关 TMUX1112RSVR 控制(未在仿真中显示)、并且可以选择以下值之一:1K、10K、100K、1M。 对于100nA 范围、我使用的是1M。

我不能完全确定从哪里开始调试过程以及如何减少这种波动、任何反馈都非常感谢。 我进行了一些电压测量、DAC 的输出看起来稳定。

谢谢、

e2e.ti.com/.../current_2D00_source.tsc