主题中讨论的其他器件: OPA1622
您好!
阅读文档 《工程师指南使用精密放大器进行设计》时、出现了一个有关器件 PSRR 对输入失调电压的影响的问题。
在第10页的“如何解读运算放大器的失调电压规格和测试条件”部分中,讨论了 OPA211器件的输入失调电压。 OPA211数据表未指定电源电压范围内的输入失调电压;相反、它指定了在+/-15V 单工作电压下的失调电压。 µV、在图4下、该文档显示:"将 OPA211的电源电压从±15V 更改为±10V 会由于器件的 PSRR 规格(±1 μ V/V)而引入额外的失调电压"、公式1随后显示该额外失调电压为+/-10uV。 然后、将额外的失调电压添加到初始(数据表中+/-15V 的值)失调电压中、以获得最坏情况下的失调电压。
现在、这是指直流输入失调电压、其含义是、当您将工作电压降低到+/-15V (降低幅度)以下时、输入失调电压会变差(增大幅度)。 这对我来说很难理解、因为它是反直觉的。 以另一个器件为例、OPA1622。 此处、数据表指定 了+/-2V 至+/-18V 工作电压范围内的平均(+/-100uV)和最大失调电压(+/-500uV)。 因此、我们可以确保(达到3 sigma 的概率)在指定范围内的任何工作电压下、偏移电压 不会超过+/-500uV。 OPA1622的另一种说法是、在直流条件下、器件 PSRR 对失调电压的贡献为零。
回到 OPA211、将单个数据表中的失调电压值与文档中的讨论相结合、这意味着在+/-15V 指定的失调电压值是可能的最佳情况; 与该工作电压的任何偏差都会 增大失调电压的幅度、最坏情况下的失调电压为最低工作电压(+/-2.25V、150.5uV 失调电压)。
这是解释数据表数据的正确方法吗?
此致、
交流