This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:放大器论坛

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031721/amc1311-amplifiers-forum

器件型号:AMC1311

客户希望调整 AMC1311BDWVR。 我在产品文件夹中看不到 DIN VDE V 认证。 您是否可以提供此服务以支持我的客户进行审批? 非常感谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AMC1311

    客户希望调整 AMC1311BDWVR。 我在产品文件夹中看不到 DIN VDE V 认证。 您是否可以提供此服务以支持我的客户进行审批? 非常感谢。  

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    随附了显示 AMC1311的 VDE 证书。

    e2e.ti.com/.../VDE-V-08841-reinforced-certificate-40040142-15Oct19.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在证书中、我没有看到 SN201811022。 SN201811022是否具有以下详细的 VDE 证书数据列表?

    另一个问题是 SN201811022和 AMC1311B 之间存在差异。 VDD1的指定范围是多少? 如果客户针对 VDD1偏置电源调整3.3V 典型值、是否可以将 SN201811022和 AMC1311B 器件都放在 BOM 上、以便在应用中用作第二电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    让我们脱机。