This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV314:MFB 配置中的失调电压

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV314, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031787/tlv314-offset-voltage-in-mfb-configuration

器件型号:TLV314
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  

我有一个使用 TLV314构建的 MFB 电路。

我假设 TLV314的 SPICE 模型不包含失调电压。

在稳态情况下、输入将通过~0.649的 RF/Rin 进行衰减。

VOUT = 0.649*Vin

为了在计算中也考虑失调电压、如果我将 Voffset +温漂直接添加到最终输出中  

VOUT = 0.649*Vin + Voffset.total

由于通常认为偏移电压电压源位于同相端子上、因此我应该使用该和非反相增益(1+RF/Rin)并将其添加到输出中:

VOUT = 0.649*Vin + Voffset.total *(1+RF/Rin)

哪种方法应该是正确的方法?请建议上述方法是否正确。

提前感谢!

请参阅以下电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、  

    您似乎已经对差分转单音频差分滤波器设计进行了调整? MFB 滤波器设计用于处理反相输入信号、因此、如果可以接受、您可能可以消除同相侧的所有这些东西并运行反相。 运行同相的实际滤波器形状(忽略同相侧的滤波器)是 MFB 的噪声增益形状、可能不是您想要的、因为它的峰值始终远高于 MFB 反相输入形状。  

    无论如何、对于您的失调电压增益、请使用直流噪声增益-您的第二选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、  

    这是宏模型的网表、Vos 被建模。  


    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您指出这一点。 我使用 MFB 方程来了解电路、但遗憾的是电路仿真和数学是匹配的。 (可能是我做了一些错误)。

    由于输入信号不是差分性质的、是否仍然可以使用此配置?

    [引用 userid="70422" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031787/tlv314-offset-voltage-in-mfb-configuration/3814428 #3814428"]运行同相的实际滤波器形状(忽略同相侧的滤波器)是 MFB 的噪声增益形状、可能不是您想要的、因为它的峰值比 MFB 反相输入形状大得多。

    您能不能更详细地解释一下上面引用的内容。

    我对滤波器电路的理解是:

    1、 它不是 MFB (尽管看起来是这样的)

    它是差分至单端运算放大器电路

    它配置为同相运算放大器

    该配置的输出是否包含噪声增益? 就像 O/p 一样=(噪声增益* Vin)=>(1+RF/Rin)* Vin?

    如果我使用 MFB 配置(反相输入一)并忽略了您建议的非反相、我可能需要再使用一个逆变器级、对吧?

    再次感谢您纠正我的课程。

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要同相有源滤波器、则可以使用 Sallen Key 滤波器拓扑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../sunney_5F00_tlv314.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、如果我将反相侧 RC 放入 MFB 工具中、 它将绘制噪声增益-即该电路从 V+输入到输出产生的增益-因此、所发生的情况是、该 V+输入路径上的 RC 极点显然会抵消滤波器产生的峰值。  

    那么、让我们看看输出点噪声、将 Kai 文件与理想运算放大器一起使用、仅 R 噪声源和频率响应。 有大约8kHz 的峰值、如 NG 曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai