This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:OPA2387- OPA387

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024183/opa2387-opa2387--opa387

器件型号:OPA2387
主题中讨论的其他器件:OPA387
在 OPA2387数据表(2020年末推出的新器件)中、TI 提到了 OPA387单路运算放大器。 然而、它并不是一种可行的有源 TI 产品、我们也无法在任何位置找到它的引脚或它的完整数据表。 OPA387是有源器件吗? 由于这个新系列代表了非常好的高精度零漂移运算放大器: OPA2387似乎足以替代我们经常使用的 AD8629 (在某些参数中甚至更好)、如果 OPA387是有源器件、它本来可以很好地替代我们经常使用的单个运算放大器 AD8628。  TI 是否打算尽快生产 OPA387?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="494522" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024183/opa2387-opa2387--opa387 ]AD862[/quot]

    定于下月(9月21日)推出采用标准 SOT-23-5封装(见下文)的单个 OPA387 -它将具有比 AD8628更好的最大输入失调电压和漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表中偏移电压的定义感到困惑。  

    在哪种条件下、最大值为1 (第一行)/1.5 (第二行)/ 2µV (其他行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表上方列出了默认测试条件。 "test conditions"列指定此行的测试条件与默认值的不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这有道理吗?  

    在整个温度范围内(第一行)、它为1µV μ V、否则(何时?? 第三行)它是2µV?  

    我仍然不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alferd、

    你是对的。  OPAx387数据表中有一个拼写错误-应如下所示。