This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:偏置电流:哪个方向以及最大值和最小值?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA191, INA186, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031522/ina240-q1-bias-current-which-direction-and-how-much-max-and-min-value

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA190INA191INA186INA240

大家好、  

关于偏置电流:它流向哪个方向(灌电流或拉电流至 IN+/IN-)、以及最大值和最小值是多少? 数据表中仅显示90uA 类型。

此外、您是否有任何想法或示例电路可通过外部电路消除此偏置电流?
我想补偿其输出误差电压。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    偏置电流的方向流入 IN+/IN-引脚。 在数据表条件下、±20%的变化可用作最小值/最大值的指南、分别对应于72uA 和108uA。 尽管对于给定的设备,两个 Ibs 的匹配度非常高,但您不会看到如此大的变化。

    您可能知道,根据以下曲线,偏置电流随共模和差分输入电压而变化:

        

    我不知道可消除偏置电流的示例电路,但可以针对 IB 进行校准。 但是、除非所测量的电流与 Ib 相当、或者存在明显的输入电阻、否则无需这样做。

    我们还提供具有极低输入偏置电流(nA)的器件、例如 INA186和 INA190/INA191系列。 如果其余的规格适合、其中一个器件可能有助于减轻 IB 的担忧。   

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    如果 INA240的输出由 ADC 读取、我会尝试在软件中执行该操作。 或者、最好使用指定输入偏置电流低得多的 INA。

    Kai