This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4140:压摆率的最小值。

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2677, OPA4140, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031593/opa4140-the-minimum-value-of-the-slew-rate

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件:OPA140OPA2677TL072

大家好、

我想知道压摆率的最小值。
当然、我知道 数据表中没有指定该值。  (仅写入典型值)
我想知道它以供我们参考。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、按最小电源电流与典型电源电流之比进行下调将是首次估算、但也没有最小电源电流?

    很久以前、我尝试设置一个规范表格式、以非常精简的形式涵盖了所有这些内容、但从未在其他地方提到过、  

    这里是 OPA2677数据表的一个示例、这种双 CFA 被广泛设计用于 DSL 线路驱动器、因此这些客户经常要求此类信息。 我注意到很多数据表规格表(如 OPA140)都是空白的-在这里、每个列的温度范围最小值或最大值都不同、具体取决于规格类型、 在右侧进行了说明、测试级别 B 表示仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    如果您最初对 OPA4140的压摆率有疑问、TI 无法保证 参数仅具有"典型"规格。 我们可以提供的是对其最小值或最大值的估计值。  

    µs 半导体工艺的工艺变量、OPA4140使用的估算值是压摆率可能与典型的20V/μ s 值相差约+/-30%。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    通常的补救方法是选择具有大量余量的 OPAMP、这样您就无需担心老化导致的制造容差和变化。

    我们来看一个示例:对于音频应用、搜索合适的运算放大器、该运算放大器需要处理20kHz 的1Vp 振幅。 该 µsec 的压摆率为1Vp x 2 x PI x 20kHz = 0.13V/μ s。 µsec、当采用压摆率为13V/μ s 的 TL072时、一切都很好。

    Kai