This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:如果两个生产区域之间存在差异、则内部结构

Guru**** 2929720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031223/lm2901-if-there-is-a-difference-between-producing-area-is-different-the-internal-structure

器件型号:LM2901

  LM2901PWR 原点、X 射线照片内部结构之间存在差异、无论用于生产过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的发帖。 请您澄清您的问题吗?

    我们的团队将于周一返回给您。

    伊萨克·沃克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不同的装配体位置使用不同的引线框并不少见。

    顺便说一下、这可能会导致结至环境热阻的微小差异。 数据表中指定的热数据显示了平均值。 如果组装位置发生变化、数据表修订版本中的热数据可能会略有不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如 Kai 所述、不同的组装地点可能使用不同的引线框、具体取决于可用的耗材和工具。

    这两个引线框都是有效的。