This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6762:IC 输入和输出引脚的端接

Guru**** 2767805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6762, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031669/lmc6762-termination-of-input-and-output-pins-of-the-ic

器件型号:LMC6762
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

如何终止 LMC6762未使用的输入和输出引脚(引脚编号5、6和7)? 我们可以将其保持浮动、还是需要将其接地?  

谢谢、此致、

Jash Kothari

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    为 LM339系列编写时、有关未使用输入的第5节也适用于 LMC6762。

    《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    请勿使输入悬空、因为这会导致输出随机转换。

    此外、不建议将输入连接在一起、因为这也会导致随机输出转换。

    输入端应具有固定的差分电势、以使输出保持已知状态。 应用手册对此进行了介绍、但请注意、LMC6762是 CMOS 输入、没有来自输入的电流、因此自偏置("IIB 偏置")电阻器诀窍不 起作用。

    您可以将一个输入接地并将另一个输入连接到电源电压范围内的固定电压、甚至可以在另一个通道上"借用"基准电压。

    当然、将输出保持未连接状态...