This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM309:SUBSTITUIÇÃO DO CI OBSOLETO LM308

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B, OPA244, TLV9302, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029431/lm309-substituicao-do-ci-obsoleto-lm308

器件型号:LM309
主题中讨论的其他器件:LM358BOPA244TLV9302LM358

Qual AMPLIFICADOR OPERACIONAL MAIS Moderno Pode SUBSTITUR、

形式 ADEQUADA、O AMPLIFICADOR OPERACIONAL OBSOLETO LM308

电路是否为 ABIXO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对运算放大器没有困难的要求;即使是 LM358B 也应该工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogerio、

    我看到两个问题:

    瞬态响应分析表明 OPAMP 不能过快。 采用200pF 补偿的 LM308的带宽约为200...300kHz。 因此、我选择了带宽为430kHz 的 OPA244。

    2.该方案与没有足够 ESR 的纯容性负载不同。 因此、我建议使用标准100µF μ F 电解电容作为"缓冲器"。 这些电容器显示大约100mR 的 ESR。 (此处不建议使用低 ESR!) 该100µF μ F 电解电容器当然可以通过100...470nF/X7R 并联(如下所示)。

    并查看没有足够 ESR 的容性负载会发生什么情况:

    e2e.ti.com/.../rogerio_5F00_lm317.TSC

    我还想使用 LM358、LM358B、TLV9302等对该电路进行仿真。 但仿真显示出严重的振铃或不可瞬态。 我的解释是、这些运算放大器在这里太快了。

    请记住、对于所有此类复合稳压器(稳压器 IC 和 OPAMP)、需要对实际负载进行全面测试。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio、您好!

    线性稳压器是发热功率损耗。 我建议使用开关降压稳压器。 我们有许多选择。