This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:INA253:单向模式

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031468/ina253-ina253-unidirectional-mode

器件型号:INA253

您好!

我正在设计必须测量电流的位置、我将使用 INA253。 在单向模式下、数据表建议将 REF1和 REF2连接到 GND、IN+连接到电流"输入"、IN-连接到电流"输出"(或:IN+连接到电源、IN-连接到负载)。 如果我交换 IN+和 IN-以便 IN- 连接到电源、IN+连接到负载、参考 REF1和 REF2连接到 GND 以实现单向模式、会发生什么情况?

谢谢。

此致、

Gabrijel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabrijel、

    不知道我是否理解正确、但由于 INA253像差分放大器一样工作、交换输入会导致负差分输入电压、从而导致输出也相对于 REF1和 REF2的电势变为负值、即 GND。 但是、由于输出电压不能超过 GND 引脚(即 GND)上的电势、因此只要分流电流从 IN-流向 IN+、输出将进入饱和状态并发出几十 mV 的电压、并将一直保持在该状态。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、您理解正确。 如果按照我所描述的方式使用我的 PCB 布局、会更好。 好的、我的选项是:

    使用双向配置 、同时考虑到测量的电流始终低于设定的1/2 Vs 点、并考虑到1/2 Vs 电压

    2.将 REF1和 REF2连接至 VS、这将导致在0A 时输出= VS、而在电流流动时输出小于 VS。 这甚至比选项1更好。 因为我具有完整的电流测量范围。

    Gabrijel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabrijel、

    是的、您可以这样做。 但请记住、输出电压可能比 VCC 更接近 GND。 根据数据表的第7.5节、您可以实现的最大输出电压为 VCC - 0.2V (RL = 10k 时的最坏情况)、而最小输出电压降至 GND + 10mV (RL = 10k 时的最坏情况)。 因此、您将损失高达200mV 的输出电压摆幅、其中输出电压不会对输入电流变化做出反应。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的帮助。

    Gabrijel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabrijel、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛!

    Kai 正确、您可以将两个 REF 引脚连接到 Vcc、并使用该器件来测量电流。 正如他指出的、您只需注意输出无法完全达到 Vcc、这意味着您无法精确测量较小的电流。 INA253通常可驱动至低于 Vcc 50mV、但可能远低于 Vcc 200mV (请参阅数据表 snip)。

    只要您的低电流不如大电流重要、此配置似乎是您的最佳选择。

    路易