This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:OPA171替代产品、符合 REACH /RoHS 标准

Guru**** 2581545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031687/opa171-opa171-alternative-and-reach-rohs-conform

器件型号:OPA171
主题中讨论的其他器件:OPA991
SOT23-5外壳中 OPA171有哪些替代产品或后继产品? 
OPA207IDBVRCT 或 OPA188AIDBVT 是替代产品吗? 


哪些 OPAMP 真正符合 REACH 和 RoHS 标准、没有任何例外
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

     我不知道运算放大器所需的关键规格是什么、我推荐 OPA991! 它是相当新的、采用您想要的封装、支持高电压、并且具有范围和符合 RoHS 标准。  

    如果您不介意 OPA991、请分享有关您的应用所需关键规格的更多详细信息。

    此致、

    Robert Clifton