This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA353:用于高频峰值电流模式控制 DCDC 转换器的电流传感器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA353, TLV2621, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031466/opa353-current-sensor-for-high-frequency-peak-current-mode-control-dcdc-converter

器件型号:OPA353
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCKTLV2621OPA365

我正在设计具有数字控制功能的直流/直流40V-100V 转换器 、该转换器与 TIDM-DC-BUCK (https://www.ti.com/tool/TIDM-DC-DC-BUCK)非常相似。 我需要一些帮助来选择/设计电感器电流感应电路、因为我的系统具有更高的输出电压、因此需要承受超过100V 的共模电压。 该差分模式运算放大器拓扑是否仍然有效? 参数应该是什么? OPA353是最佳选择、等等

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,胜利。

    共模仅被差分放大器级中电阻器匹配的质量所抑制。 60V 共模范围摆幅(和100V 最大值)将是此高侧到接地电压差动放大器的问题。 保持在运算放大器的共模电压范围内将是另一项挑战。

    可能的解决方案:

    1) 1)具有内置电阻器但难以找到100V 输入范围的仪表放大器。

    2) 2)隔离式电流感应放大器有点过大、但共模抑制性能出色。 易于设计。

          https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html?pqs=pocs&familyid=512#p1034=%C2%B10.05;%C2%B10.25

    3) 3)使用位于高压轨上的低压运算放大器(需要也位于高压轨上的电源)、然后输出在低压(接地)侧读取为电压的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    非常感谢您的快速响应。

    借助2)解决方案、隔离式电流感应放大器的带宽均低于340kHz、而我以250kHz 的频率进行开关、并通过峰值模式电流控制进行峰值电流控制、这需要精确识别峰值电流、至少需要比开关频率高10倍的带宽。

    使用3)解决方案、哪种运算放大器可以生成电流?  

    此致、

    胜南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位裕度为35°? 看起来不是很稳定。

    e2e.ti.com/.../shengnan_5F00_opa353.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    盛南

    因为该运算放大器的输入共模与 V+电源轨相同。 我检查了输入范围为 V+(意味着不支持 V-)的运算放大器、最致命的选择是11MHz 下的 TLV2621。 这可能不够快。  然后、我检查了 RRI 上"无交叉"的运算放大器、OPA365在50MHz 下看起来非常适合。  

    零交叉列表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p2192=Zero%20Crossover&sort=p23typ;desc

    具有交叉的运算放大器也是可以的、但当输入为 V+时、请确保运算放大器具有良好的规格(直流和交流)。