This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:INA280 Spice 模型

Guru**** 2927900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031149/ina280-ina280-spice-model

器件型号:INA280

您好!

SPICE 模型有错误:

"电路中存在错误。 模拟已中止。

INA280A2.lib (361):.SUBCKT VCM_MIN_VAR_INA280A2 VS_IN GND VCM_ACTUAL GND

***错误***子电路定义中的重复节点”。

请帮助解决此问题。

谢谢

LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lev、

    我现在将对此进行研究、但您是否可以分享仿真原理图的外观? 仿真是否正常工作、或者它是否立即为您提供了该误差?

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lev、

    我会仔细检查您的输入/总线电压和电源电压。 当 Vs < 5时、输入共模电压(VCM)和电源电压存在限制。 数据表的图7-1中显示了这一点、并且已将此依赖项建模到此仿真模型中。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速回复。

    我使用非常简单的电路来测试该模型(见下文)、它对使用共模电压(V2)的值没有影响。

    仿真根本不运行、并给出相同的错误消息。 您可以从该消息中看到 ,内部子电路“VCM_MIN_VAR_INA280A2”  

    具有两个同名(GND)的节点。 模拟器:SIMetrix

    谢谢

    LEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lev、

    这些库适用于我的软件。

    我建议只需编辑 INA280A2.lib 文本文件、特别是删除 其中一个 GND 节点。

    此致、

    Peter