This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2314:TLV2314

Guru**** 2510085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031111/tlv2314-tlv2314

器件型号:TLV2314

通用放大器2电路轨到轨8-VSSOP

解封后、芯片标记"5360"不 会导致基于器件型号(TLV2314IDGKR)的坚定结论或结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人能告诉您此商品是否真实、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joxan、  

    E2E 旨在帮助解决使用 TI 器件时的技术问题。 如果您想提交反假冒机票、请通过客户支持中心 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 提交

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joxan、

    取出芯片需要相当多的努力。 告诉我们您为什么认为需要密切关注裸片? 也许我们可以帮助您解决这一问题。 5360文本并不奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joxan,

    制造商不会在芯片上"戳"真正的 OPAMP 名称、这种情况并不少见。 这可能有机密原因。 或者、在设计制造掩模期间尚不知道真正的运算放大器。 或内部别名用于制造。

    Kai