This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604EVM:使用具有交流耦合光电二极管的比较器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604EVM, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031373/tlv3604evm-using-comparator-with-ac-coupled-photodiode

器件型号:TLV3604EVM
主题中讨论的其他器件: TLV3604

您好!

我已经问过一个有关 在光电二极管之后使用 TLV3604EVM 从模拟转换为数字的问题。 请参阅以下内容:

e2e.ti.com/.../3704080

但是、我已经意识到光接收器的输出是交流耦合的。 因此、我不确定前面从上述问题得出的结论、即对信号进行滤波并将滤波信号用作阈值、是否仍然正确。

是否可以将 IN-设置为0V、然后将来自光接收器的交流耦合输出置于 IN+中(低于0V 的任何值都将输出为0、高于此值的任何值都将输出为1)。 我在 OUT+和 OUT-之间放置了一个100欧姆的电阻器、因此我可以查看 OUT+的数字输出(这也将以0V 为中心)。 这有道理吗?

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

     

    由于信号是交流耦合的、因此该波的负半周期将超出 TLV3604的输入电压范围。

    我建议您对输入进行偏置、以确保无负电压、并将该偏置点用作基准(IN-)。

    如果启动时间很关键、偏置点可以接近 GND。

    此外、LVDS 输出不应偏离其正常逻辑电平。

    我随附了一个示例 TINA 原理图 、您可以根据自己的需求进行修改。

    e2e.ti.com/.../TLV3604_5F00_zero_5F00_cross.tsc

     

    伊         萨克·沃克