This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:IN+/IN-引脚寄生电容数据

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358BA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031293/lm358a-in-in--pin-parasitic-capacitance-data

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件: LM358BA

大家好、

客户正在使用我们的 LM358A。

如标题所示,我们是否有关于 IC 内部 LM358ADR IN+/IN-引脚寄生电容的数据?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我没有此数据。 LM358BA 具有此数据(修订版 Z 数据表第8页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复!

    我们是否能预计   LM358ADR 的寄生电容将与 LM358BA 相似? (1.5pF?)

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    LM358ADR 的典型值与 LM358BA 相同。 我 今天检查样片、它们几乎完全相同。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    您需要输入电容的用途是什么? 输入电容为几 pF 的问题是什么?

    Kai