请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPA991您好!
我是中国 MM 的 FAE、有一位客户想要选择一个能够驱动1nF 电容负载的放大器。 为了使系统保持稳定、我知道在驱动1nF 负载时应保持大于45°的相位裕度、但我不知道如何将其转换为产品滤波器上的参数。 那么、是否有人能解释我应该如何选择正确的器件、或者您可以推荐任何符合要求的器件。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sirui、
您能否提供一些额外的应用信息、如所需的电源电压或任何其他系统规格、以开始缩小器件选择范围? OPA991可以驱动1nF 电容、但如果您只需要5V 电源、则该部件过冲。 此外、您可以通过多种方法来稳定更大的电容负载、而不仅仅是数据表要求。 有关其他信息、请参阅以下博文。
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/taming-oscillations-the-capacitive-load-problem
最棒的
Jerry