This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:SPICE 模型

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224, ISO120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031139/iso122-spice-model

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO224ISO120

大家好、

TI 是否有任何 SPICE 模型? 如果不是、您能否就是否有用于 ISO122 SPICE 仿真的替代产品模型发表评论?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    ISO122是一款较旧的器件、因此尚未为其创建 SPICE 模型。 ISO224等较新器件具有可用于类似功能的 SPICE 模型。 请注意、ISO224内部增益为1/3、其中 ISO122的标称增益为1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个用于 ISO120的 Spice 模型。  可用作 ISO122的替代器件。