This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:TINA LM324模型是否包含/实现共模输入电压范围 VICR"?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031171/lm324-does-the-tina-lm324-model-include-implement-the-common-mode-input-voltage-range-vicr

器件型号:LM324

使用 TI LM324运算放大器仿真电路。

TINA LM324器件/模型是否包含共模输入电压范围参数/限制?

共模输入电压范围的规格为0至 Vcc-2 (最坏情况)。  VCC = 12.1V

在器件网表中找到以下内容:

小问题*** 共模效应*******
*
I2 99 50 75U
*^μ A 静态电源电流
EOS 7 1 Poly (1) 16 49 2E-3 1.
*输入失调电压。^μ V
R8 99 49 60K
R9 49 50 60K

小图标 共模零级*******
*
*Fpcm=10KHz
G4 98 16 3 49 5.6234E-8
L2 98 17 15.9M IC=-314.0131132197N
R13 17 16 1K

我不知道在仿真中是否实现了共模输入电压范围。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    只需在电路中询问模型就更容易;VCM 变化且 VOUT 保持在0V。  VCM 扫描-15V 至+13.55V

    该模型对抑制高于[V+]- 1.5V 的运行持悲观态度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、  

    是在宏模型中对输入共模电压范围建模:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州