This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:电压输出摆幅规格

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030619/tlv3544-voltage-output-swing-specification

器件型号:TLV3544

数据表指定了0.3V 电源轨的最大输出摆幅、如下所示:

正电源轨和负电源轨的最大输出摆幅是否相等? 或者、该规格是否是基于 正负电源轨的最大输出摆幅中的较大值的保守值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    这些曲线为您提供了更多详细信息、看起来正电源需要更多的余量、  

    1KOhm 负载、5mA 拉电流、最大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您指出这一点。 根据数据表、图中的曲线 14和15代表典型值。 也许不太可能、但我想知道 TI 是否有任何类似的曲线或数据来实现 最大 (最坏情况)摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可能会、但幸运的是、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

      规格表中的输出摆幅在两个电源轨的温度为25°C 时为典型值0.1V、最大值0.3V。 此外、在温度范围内(-40至125C)、两个电源轨的最大电压均为0.4V。 除了 Michael 对数据表中的图所做的评论外、下面是讨论该器件的轨输出功能的部分:  

      遗憾的是  、最大摆幅下的爪形曲线并不相同。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回复。 一般而言、您是否知道 输出电流与  典型和最大摆幅之间的差值(或展幅)之间是否存在相关性? 例如、当输出电流减小时、输出可以摆动到更靠近电源轨的位置、但这是否也会影响典型值和最大值之间的分布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    与理想行为的偏差越高、传播越高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

     Kai 是正确的、但我们设置最大 值的方式也是将 器件视为  该规格测试通过的边界。 如果它高于数据表中指定的最大值、则器件会失败并被丢弃。 对于典型值、器件组装参数为+/-一个标准偏差或±Σ-Δ、在高斯分布上。  这意味着大约68%的器件组装将小于典型值。  

    谢谢、
    Sima