This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:如何订购 EVM 以组装 IC (BUF802)?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, BUF802RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029813/buf802rgtevm-how-should-we-order-evm-to-have-the-ic-buf802-populated

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件:BUF802

您好!

当我询问 EVM 是否会附带已组装的 IC 时、我得到的答案是、它将随附、但我的客户今天收到的 EVM 既未组装 IC 、也未随 EVM 发送 IC。  它们有一个通用 EVM、可根据需要填充 IC 和外设。  如何订购 EVM 以组装 IC?  或者、由于原始 E2E TT 不再包含所附的注释、它根本没有组装 IC?

e2e.ti.com/.../Amplifiers-forum_5F00_-BUF802RGTEVM_5F00_-Does-it-come-with-the-IC-if-requested_5F00_-.msg

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kawasaki-San、您好!

      感谢您链接原始主题。  在原线程中、我的同事提到这是一个裸 PCB、这意味着该 PCB (BUF802RGTEVM)未组装。 遗憾的是、我们 不提供此 EVM 的已组装版本。  

       BOM 已提供、但我也可以提供 此 EVM 的光绘文件和 PNP 文件。 我随函附上如下:

    e2e.ti.com/.../BUF802.zip

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima-San、您好!

    非常感谢您的评论。  我在原始线程中的注释 " EVM 附带已组装 IC "与您的注释"此 PCB (BUF802RGTEVM)未组装"不符。  在我知道之前、删除了"EVM 附带已组装 IC "的注释、因此我相信在给出答案后、EVM 未组装。  我希望在您找到正确的信息后立即通知您。  否则、客户会像这次一样对我的评论感到愤怒。

     顺便说一下、您能否告诉我未组装此 EVM 的原因?  大多数其他 EVM 都已组装、因此客户可以尽快处理这些 EVM。  在这种情况下、他们必须获取 BUF802样本和外部器件、这在此时非常困难。  他们可能不想再在 BUF802上工作了。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kawasaki-San、您好!

      我对这里的混乱感到非常抱歉。 现在、我看到该主题在之后进行了编辑、并给出了正确的答案。 我将与我的团队讨论、并了解为什么该 EVM 销售时未组装。 我明天会回来。

    谢谢、

    Siam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kawasaki-San、您好!

      我收到 了我的团队的反馈、他们正在为该器件 EVM 进行修订。 这是目前的预览版本、预计将在 大约2个月后完成并发布已组装的 BUF802RGTEVM 版本。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima-San、您好!

    非常感谢您提供的其他信息。

    我的客户最不需要 BUF802IRGT 和 OPA140AIDBVT 即可开始评估、但 OPA140AIDBVT 现在似乎已缺货。  您认为可以给我发送一个吗?  实际上、我想同时获得两个 IC、如果您能同时向我发送两个 IC、我将不胜感激。  如果很难、我想我们应该在2个月后订购已组装的 EVM。  

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kawasaki-San、您好!

     我们应该能够、但我需要获得  OPA140AIDBVT 的确认、尤其是在我的末尾、它也显示出缺货。 我将能够在明天的一天结束时向您提供最新信息。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Kawasaki-San、您好!

      我必须使此对话脱机。 请接受朋友的请求、我将向您发送一封私人邮件。

    谢谢、

    Sima