This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF347-N:三角波发生器

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: LF347, LM324, TL3474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030145/lf347-n-triangle-wave-generator

器件型号:LF347-N
主题中讨论的其他器件:LF347LM324TL3474

我们将使用连接电路中的引脚 TI 器件 LF347N/NOPB 替换过时的器件 MC34074P。  与 MC34074P 相比、是否有不同的运算放大器公式可用于控制 LF347N 的频率和振幅?  感谢您提供的任何支持。

e2e.ti.com/.../MC34074P-VS-LF347N.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    有关  计算组件值以实现所需频率的详细信息、请参阅有关模拟脉宽调制的文档。 此外、为了帮助验证您的设计、是否可以提供电源电压以便我们可以在仿真中检查设计?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    电源电压为+/- 12V。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您使用4安培设计来制作三角波而不是2安培或1安培三角波发生器、是否有特殊原因?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    该设计来自传统产品。  工程师已转到另一项工作。  我假设他使用前两个放大器来控制三角波的振幅?  我们需要最小值约为3V、最大值约为9V。  

    我愿意尝试不同的设计。 我们正在尝试避免 PCB 的修订版。  LF347看起来像一个用于插入引脚的引脚。  我还订购了 LM324N 作为引脚插入尝试-将于星期五到期。  

    祝您在仿真中一切顺利?

    再次感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    请告诉我 FAULT6_COM 连接到了什么位置吗?

    此外、由于为传统器件创建了此模型、 因此缺少某些参数、从而无法对此设计进行仿真。 我能够使用较新的模型对其进行仿真。 LM324也可用于 PDIP、 BOM 交叉工具 将 TL3474列为引脚对引脚替代产品。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    e2e.ti.com/.../michael_5F00_lf347.TSC

    请注意、仿真将在+/-12V 电源电压下失败。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    FAULT6_COM 和 FAULT6_NC 是继电器的常闭触点。

    感谢您提供了另一种可能的测试替代方案。  数据表实际上列出了作为 MC34074替代部件的器件。

    我宣誓后、搜索 Google 和 TI 寻找替代产品。  总之、再次感谢。

    此外、我错误地谈到了电源。  我们使用+12V 和-12V 来获得24V 电压。  -12V 用作直流共模、而不是0V。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真。  此外、VG1 +12V。  您的评论让我意识到我们的电源是24V。

    我们使用+12V 和-12V 来获得24V 电压。  -12V 用作直流共模、而不是0V。

    是否有用于打开.tsc 文件的应用程序?

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您帮助仿真器件。 我的错误不包括电容器、因为我不知道电容器连接到哪里、但知道它没有仿真、因为在使用其中一个较新的模型时、在某个地方缺少一些延迟、我认为这是模型的原因。

    Michael、

    您可以使用  我在此处链接的 TINA TI 以及 使用±12V 电源的 LF347进行仿真来打开.tsc 文件

    e2e.ti.com/.../tri_5F00_wave_5F00_lf347.TSC/

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    示波器图显示了对称的三角波。 这意味着输出电压必须在6.2V 基准电压(我的原理图中的 V10)周围对称摆动。 这意味着电源电压应为0V 和+12V。 只有这样、输出才能在6.2V 之间对称摆动、并生成上升和下降时间相等的对称三角波。

    Kai